结果:找到"STM32F MM32F103 芯片加密 芯片破解",相关内容1000条
- H5628L80V降压恒流IC72V电动车前大灯驱动IC输出9V12V
- 本文将介绍H5628L耐压100V降压恒流芯片的特点和应用,包括其80V降12V、降9V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势。H5628L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5628L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5628L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5628L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drai...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 车灯芯片 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-12-16 11:41:00
- 惠海H7306线性恒流,过温降电流,低压差恒流拐点,低功耗车灯,9V,12V,18V,24V,30...
- 产品描述:H7306产品是用于产生单通道、高精度恒流源的LED驱动芯片,在各种LED照明产品中简单易用。H7306具有宽输入电压范围、高输出精度、低drop-out压降、优异的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现品质照明驱动。大多数应用情况下,H7306仅需从SET到GND接一个电阻即可设定输出电流。此外,H7306还支持100Hz~25kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。H7306的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。H7306的静电保护设计...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 恒流芯片 线性芯片 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-09-19 09:54:00
- 2.4G收发SOC芯片XL2408,集成1T8051内核单片机
- XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持-对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。XL2408规格书v1.3a.pdf芯片特性:频率范围:2.400~2.483GHz世界通用ISM频段接收灵敏度:-96.5/-95/-92/-90dBm@125K/250K/1M/2Mbps。最大输出功率:+...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC芯片,2.4g芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-05-10 13:40:00
- 汽车充电桩语音播放芯片方案N9305MP3解码ic
- 电动汽车充电桩作为电动汽车的能量补给装置,其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。这也是消费者在购买电动汽车之前最为关心的一个方面之一。中国电动充电基础设施促进联盟数据显示,2015-2021年中国新能源汽车充电基础设施呈现逐年上升趋势,且每年至少保持两位数高增长率。截止2021年10月,全国充电基础设施累计数量为全国充电基础设施累计数量为225.3万台,同比增加50.4%!充电桩的建设是对新能源汽车行业发展的基本支撑。而目前大多数充电桩都安装有报警装置或者蜂鸣部件,但是,目前市面上带有报警装置或者是蜂鸣部件都不够智能化,不能很明确告知给消费者,充电桩目前所处的工作状态或者工作环境。为解...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 充电桩语音芯片 MP3解码ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-15 11:34:00
- 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
- 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全芯片,量子密码 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
- 顺芯ES8388/ES8388S音频解码芯片替代WM8988技术样品支持
- 苏州顺芯ES8388/ES8388S是一种高性能、低功耗、低成本的音频编解码器。深圳锦宏世纪李工Q:2881671130它由两路ADC,2通道DAC,话筒放大器、耳机放大器、数字音效、模拟混合和增益功能。ES8388采用先进的多位Δ∑调制技术实现数字与模拟之间的数据转换。多比特Δ∑调制器使器件对时钟抖动和低带外噪声的灵敏度低。它应用于:MID,MP3,MP4,PMP,无线音频,数码相机,摄像机,GPS领域,蓝牙,便携式音频设备。因为具有双路特性。ADC特点为:24位,8千赫到96千赫取样频率;95分贝动态范围,95分贝信噪比,85分贝THD+N;立体声或单麦克风接口与麦克风放大器;自动电平控...
- 所属专栏: 器件替换 标签: ES8388 音频解码芯片 替代WM8988 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-25 10:26:00
- 数据安全应用方案简介
- 21世纪,信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 数据安全,加密型单片机 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-03 11:54:00
- STM32F103与MM32F103使用心得
- STM32F103与MM32F103一直很多程序猿和i新同学问我这个问题,STM32F103和MM32F103的,选哪个更合适,我们公司经过一段时间的开发和测试,给点小意见。概述:1、STM32F103稳定,价格贵,大牌厂商生产,服务及时,安全性极差;2、MM32F103性能稍弱,价格便宜,国内新三板公司生产,服务一般,安全性稍好;资源:1、STM资源丰富,型号众多,选择性强;2、MM32F103资源也不少,但是型号偏少,选择性稍低;3、MM32F103运行速度稍微强过STM32F103,但偶尔不稳定;4、MM32F103和STM32F103的引脚定义与IO相同,内核一样,除了时钟外程序通用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F MM32F103 芯片加密 芯片破解 发帖人:奥宇集成电路 发帖时间:2018-12-06 19:03:00
- 分享产品加密芯片及防抄板的小技巧
- 目前在国内环境中,如果某公司研发一款新的产品,而没有对产品进行加密保护,那很可能会被黑客抄袭,因为现在的抄袭工艺很多,能完全复制PCBA。因为国内知识产权保护的环境太差,没有研发成本复制出来的产品,往往比原创产品的低很多。所以我们需要做好知识产权的工作,保护自己合法的利益。有什么办法可以保护自己的辛苦研发的产品呢。现将我用过或了解的一些加密方法提供给大家,但总的说来,加密是相对的,解密才是绝对的.加密只是尽可能地增加解密的成本,使其知难而退。加密的方法如下:1、封胶,用那种凝固后象石头一样的胶(如粘钢材、陶瓷的那种)将PCB及其上的元件全部覆盖.这种做法有一定的弊端,散热效果降低,维修难度加...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 防抄板 加密芯片 软件硬件加密 发帖人:cayeahs123 发帖时间:2018-11-06 15:47:00
- 全新原装加密芯片SMEC98SP防破解加密安全芯片
- 全新原装加密芯片SMEC98SP数量:10K
- 所属专栏: 二手交易 标签: 加密芯片 smec98sp 发帖人:Sinormous 发帖时间:2017-08-30 13:16:00
返回